This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:EN/UVLO 是否始终需要从 IN 到 GND 的电阻分压器?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692568/tps2595-does-en-uvlo-always-need-a-resistor-divider-from-in-to-gnd

器件型号:TPS2595

数据表(建议运行条件)的表7.3中有一个针对 VEN 引脚的注释2:对于低于6V 的电源电压、可以直接将 EN 引脚上拉至 IN。 这提供了什么欠压锁定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    如果输入工作电压小于6V、则不需要电阻分压器。 一旦 Vin 超过 VUVP (处于欠压保护阈值)、器件将开启

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。 如果 TI 更新了数据表以清楚地说明该操作选择、那将是很棒的...

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    您可以使用 TPS259573DSG 低电平有效型号、该型号在使能引脚上不需要任何电阻分压器。 当 PIN2被接至 GND 时、这个自变量被启用。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。

    此致、

    STAN