This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:LLC 转换器 IC

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692978/ucc256304-llc-converter-ic

器件型号:UCC256304

尊敬的 TI:

UCC256304是否可用于电池充电器应用、并确认可使用同一 IC 的最高功率级别。

此致

Yashwitha T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nandakumar Lakkoju、您好!

    感谢您关注 TI。 是的、您可以在电池充电器应用中使用此控制器。 最大功率级别取决于功率级设计本身、不受此 IC 的限制。 通常、半桥 LLC 拓扑可在高达~1kW 左右的功率下使用。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:

    感谢您的快速回复。
    我们可以实现它的最大电压是多少...

    此致
    Yashwitha T L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandakumar Lakkoju、您好!

    您的问题是指最大输出电压吗? 如果是这样、最大输出电压取决于功率级参数、例如变压器的匝数比和 LLC 谐振回路中可实现的最大增益。

    此致、

    本·洛夫