This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54418:输出电压摆幅随外部时钟到 RT/CLK 电阻的变化而变化

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691713/tps54418-output-voltage-swing-with-changing-from-external-clock-to-rt-clk-resister

器件型号:TPS54418

大家好、

我对从外部时钟更改为 RT/CLK 电阻时的输出电压摆幅有疑问。

如果要在时钟的下降沿移除外部系统时钟、则输出电压会摆动。

这里的问题是、是否有任何方法可以降低输出电压摆幅电平?

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    如果在 TPS54418运行时移除外部时钟、则在时钟重新同步到 RT 频率时、开关频率将变为低电平。 我们建议您不要在转换器处于活动状态时移除外部时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:


    我理解您的意见、但还有一个问题。

    在系统中、我的客户必须在转换器处于活动状态时移除外部时钟。
    我知道开关频率将变为低电平、但在移除外部时钟时是否存在其他问题?

    谢谢、
    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    这是唯一的问题。  这会导致输出上的纹波高于正常值。