This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53632G:有关使用 TPS53632G 的问题

Guru**** 2593660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692174/tps53632g-the-questions-about-using-tps53632g

器件型号:TPS53632G

你好! 我使用 TPS53632G 来设计半桥转换器。  参数:VIN=36-75V、Vo=28V、IO=10A。  在设计过程中、我想问您一些有关数据表(修订版 A)的问题。

1、7.4.1和7.5.7在讨论单相和多相时、如何了解多相的问题? 哪个引脚是 CSP3?

在单相运行期间、每个 SW_CLK 信号在同一相位上生成一个开关脉冲。 此外、ISUM
电压仅对应单相电感器电流。
在多相操作期间、控制器会在一个周期内将 SW_CLK 信号分配到每个相位。
使用总和的电感器电流并将导通脉冲周期性地自动分配到每个相位可得到
所需的360/n 交错,其中 n 是相位数。—7.4.1

7.5.7活动阶段
通常、控制器配置为在三相模式下运行。 要启用两相模式、请将 CSP3引脚连接到
3.3V 电源、CSN3引脚接地。 要启用单相模式、请将 CSP2和 CSP3引脚连接到3.3V
提供并将 CSN2和 CSN3引脚接地—7.5.7

2 过压保护

In7.3.7,7.3.7过压保护
当输出电压大于 PGDH 电压且大于 VDAC 时、会检测到 OVP 条件。
VOUT >+ VPGDH 大于 VDAC。 在这种情况下、转换器会将 PGOOD 设置为非活动状态、并打开的驱动器
低侧 MOSFET。 转换器保持此状态、直到通过循环 V5A、VDD 或来复位器件
VINTF 引脚。 但是、OVP 阈值在大部分时间都是消隐的。 以便为提供保护
处理器在100%的时间内、有一个固定在 VOVPH 的第二个 OVP 电平、该电平始终处于活动状态。 OVP 的情况
检测到条件、PGOOD 被强制为非活动状态、并且低侧 MOSFET 被接通。 转换器
在 V5A、VDD 或 VINTF 引脚被复位之前保持此状态。—7.3.7

文章中提到的 VPDH 和 VOVPH 是什么? 过压保护如何检测和工作?

在6.5电气特性中:

保护:OVP、UVP、PGOOD 和热关断
VOVPH 固定 OVP 电压 VCSN1 > VOVPH µs 1 μ s 1.60 1.70 1.80
VPDH PGOOD 高阈值 在具有 r/t VID 代码的 VFB 引脚器件上测得
闭锁
190 245. MV
VPGDL PGOOD 低阈值 在具有 r/t VID 代码的 VFB 引脚器件上测得
闭锁
-348-280

您如何了解这些参数? CSN1检测到过压保护? 当 CSN1的电压大于1.7V (VOVPH 电压? )、 是否发生过压保护? 如果是、如何在该设计中检测电流? 由于 CSN1引脚连接到 VO、VO = 28V、因此应如何配置电流检测?

3 电流感应

如果 使用电阻器感应、是否需要在没有 NTC 热敏电阻补偿的情况下检测直接连接在输出滤波电感器后面的小电阻器?
如果次级侧使用全波整流器、应如何配置电流采样? 如何使用 CSP1、CN1和 CSP2、CSN2?

4 在8.2.1.2.7等式14中、RLL 是什么?

8.2.1.2.7步骤7:设置负载线斜率
负载线路斜率由电阻器 RDROOP (在 DROOP 引脚和 COMP 引脚之间)和电阻器 RCOMP 设置
(在 COMP 引脚和 VREF 引脚之间)。 降压放大器(ADROOP)的增益通过计算得出
公式14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.很抱歉出现了拼写错误。 CSP3已重命名为 PU3 (引脚#21)、CSN3重命名为 NC (引脚#22)、可以保持开路或连接到 GND。
    2. OVP 有两种不同类型。 一种是跟踪 OVP、如7.3.7所述、OVP 电平将跟踪 EC 表中列出的具有 VPGDH 的 DAC 电压。 另一个是固定 OVP、如第22页的应用图所示、CSN1将低电压 Vout 取为1V、控制器将其用于固定 OVP。
    3.如果使用低 TC 电阻器并满足热变化要求,则可以移除 NTC。 CSPx/CSNx 必须被用作相似电压电平上的不同感测输入。
    4. RLL 是以兆欧为单位的所需负载线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 感谢您的回答! 在跟踪 OVP 中、如果 VFB>VDAC+VPGDH、那么是否检测到 OVP 条件? 例如、如果 VDAC=1V、对应的 Vo=28V、则 Vo=33.32-34.86 (VPGND=190mV-245mV)、则是否检测到 OVP 条件?
    在固定 OVP 中、如果 CSN1上的电压大于1.7V、那么是否检测到 OVP 条件? 我的理解是否正确?
    如果电流检测中的 VOUT 为28V、是否可以使用电阻分压器将 CSNx/CSPx 上的电压设置为合理的电平? 或者是否有更好的方法?
    loadline 的含义是什么,它有什么作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我假设您使用的是从 Vout 到 VFB 的电阻分压器? 如果是、则需要使用 VFB 来计算 OVP 电平、然后将其除以分压比、但我不确定您的应用。
    2. CSN1用于固定 OVP。
    CSPx/CSNx 需要是差分对、因此如果使用了任何分频器、可能会导致额外的误差。
    4.负载线意味着 Vout 的压降与负载电流成正比。 例如、对于1Mohm 负载线、1Vout @0A 将变为0.9V @100A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    1.就像你说的那样。 在我的设计中、我将使用从 Vout 到 VFB 的电阻分压器。 当 VFB 为1V 时、VOUT 为28V。 在该设计中、何时检测到 OVP 条件?
    2.在我的设计中、VOUT 必须为28V、现在、应该如何配置电流检测? CSNX 处的最大电压为3.5V、而 VOUT 为28V、因此 CSNX 不能直接连接到 VOUT。 你有什么好主意吗? 我的设计参数:具有倍频整流器的半桥转换器、VIN=36-75V、Vo=28V、IO=10A
    3.如果二次侧使用全波整流器,应如何配置电流采样? 如何使用 CSP1、CN1和 CSP2、CSN2?