This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:电池充电电流控制与放大器;输出电压问题。

Guru**** 2611405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680619/bq2057w-battery-charging-current-controlling-o-p-voltage-problem

器件型号:BQ2057W

我使用此 IC 为7.2V、2200mAHr 锂离子电池充电。

我面临以下问题

1. O/p VTG。 为9.5V

2.对于电流控制、 使用0.2欧姆电阻、但当我测量电流时、电流显示为1.2A

连接原理图进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    原理图会非常有用、但遗憾的是、它没有使附件出错。
    可以再试一次吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinesh
    检查以下电阻器的配置:
    1) R9 (0欧姆)--应该开路
    2) R6 (1k 欧姆)--应该开路
    3) R7 (100欧姆)--应为1k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Bill、我已经尝试过这种方法。 下面是一些测试图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh 您好!

    非常感谢您的捕获和数据。

    对于7.2V 标称锂离子电池(2S *3.6V 系列),充电器将保持在电流调节阶段,直到电池电压达到大约8.4V (电压调节阶段)。
    电池连接时、7.72V 的输出电压和2.07A 的电流展示在该图中、这意味着充电器仍处于电流调节阶段。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、此致、
    上帕特尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Upal:

    我是否认为这些读数良好?

    因为当电池充满电时、它显示的电压为9.7V

    今天、我将进行几次试验并告诉您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:

    电池充满电后,您应该会看到8.4V (如果您使用了默认 EVM 配置)。

    您能否确认您是否在电池组的正极端子和负极端子之间添加了任何分压器来对电压调节进行编程?

    请告诉我最新的结果。

    非常感谢。

    此致、
    上帕特尔
    产品营销工程师
    德州仪器公司
    美国德克萨斯州达拉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    我使用了默认 EVM 配置。 如果您看到原理图、则电池侧没有任何分压器电路。

    谢谢
    此致
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh 您好!
    您是否尝试使用示波器测量输出?