This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:关于在输出端使用的建议

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692260/tps2595-suggestions-on-using-on-the-output-side

器件型号:TPS2595

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS259571并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑将电源开关用于输出。

根据数据表、它似乎用于电源输入侧。

我想知道有关在输出端使用的建议。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您的联系!
    负载是多少? 您是否需要在电子保险丝的输出侧热插拔负载?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    客户现在正在考虑和电源电流。

    我想输出电流高达4A、负载电容高达1000uF。

    他想知道存在哪些限制。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    如果器件以"连接的负载"开头-在驱动大电容负载时不会出现任何问题。 在输出侧使用电子保险丝的情况下、电子保险丝处于启用模式、负载将连接在带电输出电压上。 这将导致 eFuse 上的瞬态负载、从而导致一个重新启动周期。
    您能否分享有关完整系统、电压额定值和最终产品的更多信息? 这些信息将有助于对器件行为进行评论。
    我建议您联系 TI 销售人员并获取 EVM 来验证用例。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    请您参阅下面列出的信息。
    由于概念阶段、没有太多信息。

    系统:工厂自动化
    额定电压:9 - 12V
    所需功能:热插拔和热插拔

    正如您提到的、当 TPS2595在输出端使用时、我想它会导致浪涌电流、并且可能会发生重启。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一