This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:关于每个通道的电流值设置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692799/lp87524b-q1-about-current-value-setting-of-each-channel

器件型号:LP87524B-Q1

大家好、团队、

是否可以按如下方式设置每个通道的电流值?
此外、是否可以意识到热设计是否可以清除?
如果不连接输出2通道、是否很难实现5-6A 的输出?

OUT1:Iout_max = 5-6A
OUT2:Iout_max = 1A
OUT3:Iout_max = 0.5-1A
OUT4:Iout_max = 0.5-1A

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、
    我已将您的问题转发给我们的产品专家、以了解该部件。 有人应尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    单通道不能实现5-6A、需要两相。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomi-San、您好!

    单通道很难解决热问题的原因是什么? 还是因为它无法设置寄存器?
    顺便说一下、我想使电压如下。

    OUT1:1.0V、5-6A
    OUT2:3.3V、1A
    OUT3:1.35V、0.5-1A
    OUT4:1.8V、0.5-1A

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    每相的最大电流为4A 直流负载。 限制因素是功率 FET 额定电流。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela