This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200难以实现学习周期

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682566/bq27541-v200-difficulty-in-achieving-a-learning-cycle

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIObq27541-V200BQEVSWbq27541

你好

当我打开 bq 管理软件时、我不会对 qb27541 v200进行微调、而是找到不兼容的 qb27541 g1

此问题是否有任何解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milla、

    bqStudio 当前不支持 bq27541-V200。 请改用 bqEVSW

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、onyx
    我进行了回收、但当我将其添加到100%时、SoC 的速度非常快、并且 Qmax 高于容量、是否有任何解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milla、
    学习是否成功完成? 更新状态是否变为06?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我完成了第一个周期、但并不是所有学习笔记本电脑都有问题
    那么、您想向我解释一下我的最后一个问题吗?
    谢谢您的匿名
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milla、
    如果学习未成功完成、则不能依赖监测计来提供任何准确的数据

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 onix

    bq27541 G1

    我有几个问题、请回答:

    1-学习周期已成功完成(使用电池管理软件而不是 evsw),我使用了 bq27541 G1,所以至少更新的雕像应该是06,但对我来说是05,这是个问题(请参阅图像更新状态)

    2-如何获得黄金映像(file.dfi)原因我有三个文件".srec"、".bq.fs"和".df.fs",但没有人是".dfi"我可以做什么?这三个文件之间有什么区别?(请参阅图像文件)

    3-I 使用50mA 的电流攻丝、而不是175mA、充电完成后需要断开电源连接 、但在10h 后才断开、这2个因素是没有更新状态06的原因(请参阅图像电流攻丝)

    4–在拥有黄金文件之后;我将在编程中实现它(请参阅编程映像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新状态必须为06、以表示学习成功。 如果在测试结束时没有得到06、则需要重复这些周期、但使用不同的放电流、该值介于 c/5和 c/10之间。 更新状态为05表示 Qmax 未记忆或电阻未正确记忆。 如果您的 Qmax 值与您的 Qmax 值发生变化、则表示已学习 Qmax、而问题在于电阻学习。 如果您使用高放电电流或过小的放电电流、或者如果您使用错误的化学 ID 导致监测计计算负电阻值、则电阻学习会失败。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Qmax 从 Benning 一直到最后都没有变化
    当我重复学习周期时、我可以在哪里生成黄金映像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Golden image 选项卡。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将选择目录、然后创建黄金映像、但我找不到 file.dfi?

    帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我回复了你的另一篇帖子。 没有使用 bqstudio 提取.DFI 的选项。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、onyx

    现在、我有2个问题、请:

    1—充电结束后,放松时间总是00h,我不知道为什么不计算?

    2-完成学习周期后,如何在其它 bq27541 G1中实现 golden 文件?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、onyx
    感谢您的所有帮助
    请回答最后一个问题、我完成学习周期、周期计数为36而不是00!如何更改此值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提取 gg 文件。 将周期计数更改为0、然后导回监测计。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢 Onyx 和其他人

    学习周期已完成并成功完成

    再次感谢你