This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200难以实现学习周期

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692439/bq27541-v200-difficulty-in-achieving-a-learning-cycle

主题中讨论的其他器件:BQEVSWbq27541-V200BQSTUDIO

大家好

完成学习周期后、我意识到学习周期为36而不是0!

我该怎么办?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milla、

    我不清楚您做了什么、但在成功学习周期后、更新状态应为0x06。 请参阅数据表的第25页。

    此外、这里还有一个关于实现成功学习周期的应用手册。

    www.ti.com/.../slua597

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答

    更新状态为06是,但我 意识到周期计数为36而不是0!

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否要创建黄金文件? 如果是这样、您可以将周期计数设置为0。 周期计数36意味着您对电池进行了36次循环、或者开始对周期计数使用非零数据闪存设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢

    是的,正在创建黄金映像,但如何将周期计数设置为0?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 bqEVSW 连接到监测计、然后选择"Data Flash"、然后选择"Gas Gauging"选项卡。 "周期计数"位于最右侧的表中。 点击"Read All"读取并显示当前电量监测计数据闪存设置。 将"Cycle Count"(循环计数)更改为0、然后按键盘上的"Enter"键。 点击"Write All"以确保所有值都写入闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    实际上、我不使用 bqesw 使用 b studio 管理、我这么做了、但它确实是在做的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么器件? 您的帖子显示 bq27541-V200。 是这样吗? bqStudio/Battery Management Studio 应该同样工作、除非您的电池电压低于闪存更新正常电压电平、这会阻止闪存写入。 "配置"中还有一个周期计数参数、也需要更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在使用 Battery Management Studio (它是一个软件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Milla、
    确保您的设备未密封且处于完全访问模式。 尝试提取 gg 文件、将 cc count 修改为0、然后导入并写入 all。 这应该起作用
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢大家

    它起了作用

    此致