This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6C595:推荐的高电平

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598, TPIC6C595, TLC6C598-Q1, TLC6C5816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692510/tpic6c595-recommended-high-level

器件型号:TPIC6C595
主题中讨论的其他器件:TLC6C598TLC6C598-Q1TLC6C5816-Q1

您好!

我们目前在产品中使用 TLC6C598、但它目前不可用。
我们有一个用于 SER IN 和 RCK 的3.3V 逻辑。
在数据表中,建议的高电平为>0.85VCC (大约4.25V)。
在室温下、TPIC6C595也可与3.3V 的高电平配合使用。


您是否有数据说明器件到器件和温度多样化的高保存水平?

非常感谢您、

Hüttenhofer ç ã o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kilian、

    这意味着器件不可用? 如果您无法申请 TLC6C598的样片、则可以申请 TLC6C598-Q1样片。 它们是相同的。

    TPIC6C595只能支持5V 电源、3.3V VCC 不适用于 TPIC6C595。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在进行大规模生产。 但我们的供应商没有购买 TLC6C598或 TLC6C598-Q1。 我们需要在接下来的几周内完成大约20k 的工作...

    TLC6C598提供5V 电压。 因此、VCC 电压不是 TPIC6C595的问题。

    但 MC 使用的是3.3V。 TPIC6C595的输入引脚具有3.3V 而非5V 的高电平。

    您是否有任何有关输入保存高电平变化的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您手头上有 TPIC6C595、想要将 TLC6C598替换为 TPIC6C595? 坦率地说、我不建议这样做、因为 MCU 电压为3.3V、无法满足 TPIC6C595逻辑电平要求。 我们应避免这种风险。

    我建议在此项目中继续使用 TLC6C598。 您可以联系代理商或我们的销售人员以获得支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试从不同的行业和经纪人那里获得 TLC6C598。 我们还与您的销售支持部门联系... 无可用 TLC6C598。

    我们必须将 TLC6C598替换为 TPIC6C595。
    我们可以使用电平转换器进行新的布局、但这需要时间。

    另一个想法是将5V 设置为4.5V、将3.3V 设置为3.6V。 但我们违反了逻辑电平要求。 但我们不需要整个温度范围、电压范围等 如果您有更多的数据符合逻辑电平要求、这将非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解您的情况。 但从工程角度来看、我不建议冒险使用 TPIC6C595、因为即使您已经测试了多个样片、它们都运行良好、但从大规模生产的角度来看、这是不能保证的。

    我建议您搜索更多供应商以获取 TLC6C598/TLC6C598-Q1器件。 现在、这两个器件的交货周期有点长、但我们有新的 TLC6C5816-Q1器 件、该器件在先进的工厂制造、交货周期更短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我们将通过电平位移对 LP 进行重新设计、并使用 TPIC。

    此致、

    Hüttenhofer ç ã o