This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:LiFePO4充电器。

Guru**** 2607605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ25071, BQ24171, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684723/bq24105-lifepo4-charger

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件: BQ25071BQ24171BQ24650

您好!

我正在考虑使用此 BQ24105为 LiFePO4电池和我的规格充电、如下所示。  

电池充电器规格:

电池化学成分:LiFePO4

输入电压:12V

电池节数: 3节串联电池

Icharge: > 1A

控制接口:独立

您能不能建议这样做、还是 TI 有其他更好的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最大充电电流是多少?

    您能否提供您将要使用的电池的数据表?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最大充电电流为1A、目前我没有数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于单节 LiFePO4电池、您可以使用 bq25071。 对于多节 LiFePO4充电,我们有以下应用手册可提供帮助: www.ti.com/.../slua565.pdf

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我想知道 BQ24171/172是否可用于为 BQ25071以外的 LiFePO4充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LiFePO4、bq24171应能够在3.6V 下工作、但再充电阈值将保持在低于稳压值80mV 的水平。 在 bq24171上包含200mV 再充电阈值将会很棘手、因为它在发生故障时会闪烁、而 bq24650具有两个不同的 STAT 引脚、具有定义的导通和关断状态。

    看起来 bq24105可用于模仿 bq24650具有的相同行为。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    这是否意味着 BQ24171和 BQ24105之间的差异在这方面(再充电阈值)? 还是有其他差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它取决于 STAT 行为。 bq24105的 STAT1和 STAT2行为与 bq24650类似、而且它还使用 FB 来测量电池电压。 这使您可以使用应用手册 www.ti.com/.../slua565.pdf 中介绍的相同方法 、但也可以使用具有集成 FET 的 bq24105。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    检查完后、BQ24171没有明显差异、因为我可以看到、通过上述应用手册中的外部 N MOSFET 可以调节再充电阈值电压调节。

    请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我担心 STAT 逻辑。 bq24105逻辑上的 STAT1和 STAT2与 bq24650逻辑相同。 bq24171上的 STAT 可闪烁、如果存在充电暂停、电池过压、输入过压、计时器故障或电池缺失、充电阈值将每2秒改变一次。

    bq24171的哪些功能使您想使用它而不是 bq24105?


    此致、
    Steven