This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:EN 引脚上的上拉/下拉电阻

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692668/tps61099-pull-up-down-on-en-pin

器件型号:TPS61099

大家好、我正在开发一款物联网传感器、其中 TPS61099通过焊接到 PCB 上的2节 AA 电池升高3.3V 电压轨。

我想将传感器从 PCBA 发运为"断电"状态、然后移除连接到 EN 引脚的跳线、以便在其进入生产工厂时将其打开。

我们可以通过1M 电阻将 EN 引脚连接到+VBATT、但通过在最终组装中移除的跳线将 EN 保持在低电平、但我不知道1M 是否足够强?

2.上面建议的1M 电阻是否完全需要?

我们可以使用3引脚接头、将跳线从 EN 移至+VBATT 或 EN 移至 GND、但我更喜欢前2个选项之一。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 1M 可以上拉 EN 引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、该值有多高?

    我是否应该在其上添加一个100N 电容器以防止噪声对其产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    流入 EN 引脚的最大泄漏电流为50nA。 您可以计算确保 EN 逻辑符合要求的电阻器。
    我建议在 EN 引脚和靠近 IC 的 GND 引脚之间连接一个1nF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!