This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:有关 UCC256301 SIMPLIS 模型的问题。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684229/ucc256301-question-about-ucc256301-simplis-model

器件型号:UCC256301

尊敬的 Benjamin Lough:

由于问题是关于 SIMPLIS 的、此处的帖子是。


我们使用的是 SIMPLIS 模型、但只有一个瞬态模型。
是否没有交流分析模型?

除了 SIMPLIS 之外、还有其他方法可以计算交流分析公式?

是否有用于交流分析、传递函数的计算公式?


此问题与客户相同。
e2e.ti.com/.../679086


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您关注 UCC256301。 遗憾的是、我们目前没有此控制器的交流分析模型。 我们有一个设计计算器、可帮助计算功率级设计参数。 计算器可在此处找到 :。

    还提供 webench 模型。 webench 模型能够在转换器的不同工作点显示一些数据。 webench 模型的链接位于 UCC256301工具/软件页面的右侧:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    在数据表6.3.1混合迟滞控制项目说明中进行了说明
    『与传统频率控制相比、它将功率级传输功能从二阶系统更改为一阶系统、因此补偿非常容易。』


    问题1.
    数据表描述中的一阶系统、但是否有此公式?


    问题2.
    没有公式时、评估板是否有测量数据?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    此时我们没有功率级公式推导。 我们计划稍后提供有关薪酬的应用手册。

    UCC25630-1EVM 上有环路测量数据。 您可以在用户指南的第9.9节中找到数据:www.ti.com/.../sluubq8b.pdf。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。
    我想等待应用手册。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您对此帖子的支持。
    我非常感谢。

    我还有一个请求和问题。

    我的客户说、没有交流分析的计算公式、就无法使用该公式。


    问题
    有这篇文章、但您对此内容有何看法?
    『串联谐振转换器的简化等效电路模型』

    请求
    还有什么其他东西可以作为交流分析的计算公式吗?
    还有什么可以作为交流分析的计算公式提交的?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    "串联谐振转换器的简化等效电路模型"适用于直接频率控制、但遗憾的是、这不能准确地表示混合迟滞控制。

    您可以通过电子邮件向我发送您客户的设计要求吗? 他们是否为 LLC 选择了功率级?

    我的电子邮件是 ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回答。
    我已回复您的电子邮件地址。

    您可以检查问题吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我已回复您的电子邮件。 请告诉我您的客户是否有任何后续问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的快速回复。

    我还发送了您的电子邮件地址、询问另一天的交流分析问题
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    我已通过电子邮件发送了另一个问题。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回答。
    非常感谢您的回答。

    我通过电子邮件发送了一个附加问题。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。