This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:关于/ALERT 引脚上拉条件

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691714/tps53915-about-alert-pin-pull-up-condition

器件型号:TPS53915

您好!

您能告诉我有关 TPS53915 /ALERT 引脚的信息吗?
这个引脚是否开漏?
2.上拉电压1.8V 是否足够好?  
  请告诉我上拉电阻器的建议值。

我认为 /ALERT 引脚符合 PMBus 标准。
但是、数据表中没有对此进行说明。
我问了一个问题。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    我明天会检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者我是否应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    我仅间接支持 TPS53915。 我们在美国度假、下周可能是我无法找到的时候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    它是一个开漏。 TPS53915符合较旧的 SMBus 规范、该规范不支持1.8V 上拉电阻。 设计人员告诉我这一点。 我们一直使用 USB 接口适配器,它具有高达3.3V 的2K 上拉电阻,而且这种上拉电阻太强或太弱也不会有任何问题。 我确信 USB 接口适配器也符合 SMBus 规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    非常感谢您在度假期间及时回复。
    我将向客户告知。

    此致、
    Yusuke /日本地区