This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:引导后的操作

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688320/bq78350-r1-actions-after-boot

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76200BQ76940BQSTUDIO

我有一个围绕 BQ78350-R1和 BQ76940构建的系统。 我使用的是高侧开关驱动器 BQ76200。 我的问题是、当器件启动、重新启动等时、我希望充电和放电 FET 能够自动导通(假设没有触发安全保护) 我相信我在技术参考中看到这是可能的、但我无法再次找到设置。 感谢您的帮助。

此致、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、
    要设置 ManufacturingStatus 寄存器、数据闪存设置/制造/制造状态初始化中的 FET_EN 位。 这通常使用 ManufacturerAccess ManufacturingStatus 命令进行设置、请参阅技术参考手册第17.2.41节。 您可以在 bqStudio 中设置数据闪存中的位、发送 ManufacturerAccess 命令或使用 FET_EN 命令按钮。
    请注意、SBS 命令0x57将在某些密封模式下读取该值、请参阅第17.52节