This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:输入频率 gt;60Hz

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692497/ucc28180-input-frequency-60hz

器件型号:UCC28180

团队、

我有一位客户想知道此部件是否可用于输入频率介于320Hz 和800Hz 之间的系统前端。 这是可行的、还是超出了器件的工作范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus

    UCC28180是一款 PFC 控制器、采用平均电流控制方法、无需交流输入电压检测。 如果输入频率介于320Hz 和800Hz 之间、UCC28180就可以工作。

    此致、
    云生