This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:下载 USB 适配器固件镜像

Guru**** 2576825 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681553/ucd9248-downloading-usb-adapter-firmware-image

器件型号:UCD9248

我刚刚购买了一个 TI USB 转 GPIO 适配器、用于在 Xilinx ZC702板上对 UCD9248进行编程。  适配器的固件已过时:0.255.255.0.0,我正在尝试下载当前版本1.0.11。

当我选择"下一步"时、将显示以下屏幕。  不会下载。  应用程序无响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    该行为是否与另一台 PC 相同?

    谢谢、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在两台 PC 上尝试过它。

    您能否为我提供固件映像的副本?  这样我就可以绕过下载步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以前从未见过这种情况。 10引脚接头是否连接到电路板? 如果是、请断开接头(仅连接 USB)并重试。
    此外、将适配器连接到 PC 后、盒上的绿色 LED 应亮起。 如果没有、请断开 USB 并重新插入。

    此致、
    Zhiyuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我两种方式都尝试过多次、连接/未连接到 zc702。 适配器连接到 PC 时、绿色 LED 亮起。

    您能否为我提供固件映像的副本?  这样我就可以绕过下载步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在适配器处于挂起状态时断开连接、将出现以下屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用此较旧版本的 GUI、看看它是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、很遗憾、这个版本给出了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否能够解决 FW 更新问题?

    我可以使用我拥有的适配器交换 FW 版本。

     您的 FW 版本似乎不 是设备上通常附带的版本、 还有 其他 TI 软件工具使用相同的适配器、可以自动加载与发货版本完全不同的 FW。  我还记得几年前发生的类似问题、我将通过 E2E 和 我的电子邮件存档进行搜索、看看我是否可以找到该解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已找到先前的帖子、但它是另一个 FW 问题/症状。
    e2e.ti.com/.../2121436 适配器 FW 255#2121436

    FW 版本0.255.255.0.0听起来就像是测试版。
    最好是让 TI Store 换另一家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brad。  我正在将这一个返回 DigiKey、今天我有另一个来自 Mouser 的返回。  希望这个可以下载。  如果没有、我将直接从 TI 订购。

    我将告诉您这是否解决了我的问题。

    从 Mouser 获取我的适配器。  它立即启动、并具有 FW 1.0.10。  我认为 DigiKey 需要库存一些电流适配器!