This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:ADC 之前的抗混叠滤波器?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690520/lm5066i-anti-aliasing-filter-before-adc

器件型号:LM5066I

LT5066I 具有用于电压和电流测量的内置 ADC。 由于电流可能会动态变化、电压可能具有高纹波、ADC 之前是否有抗混叠滤波器? 有关滤波器带宽的任何详细信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    您是否有任何有关电流监控精度的特定目标?
    关于您的问题、我需要检查一下、需要花些时间才能返回。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 ADC 之前没有抗混叠滤波器、高于奈奎斯特频率的频谱会折返、尤其是对于电流测量。  数据可能没有意义、 也可能无法估算精度。 我是对的吗?

    我不需要非常高的精度、比如+/-5%、这是可能的吗?

    请帮助检查我的问题。 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    在精度方面、该器件提供精度为+/-1.75%的电流信息。 我相信,这些都是在设计上得到了注意,很难分享内部的执行和方法。 让我再试一次。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。 我还希望 IC 中注意抗混叠、但我找不到 任何支持该功能的信息。

    由于多个输入被复用到 ADC 输入上、这就变得更加困难。

    期待您的建议。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    有更新吗?

    谢谢。