This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116:100/50

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116, CSD19536KCS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687075/tina-spice-lm5116-100-50

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TICSD19536KCS

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生/我、

我将 LM5116同步降压转换器控制器 IC 用于100V 至50V、10A 转换器、现在 我在其硬件实现中遇到了一个问题。  然而、在 TINA-TI 软件工具中、针对同一器件的仿真完全运行。   

输出电压非常不稳定、即 从50%的输入电压(降压电压@ 50%占空比)反复变化到4.5V。 我已经检查了 Vcc 引脚、该引脚从其内部稳压器提供7.2V 稳压电压。 此外、我已在 UVLO 引脚上将1nF 滤波电容(CFT)与 RUv2电阻并联、并将 BYV27-200二极管与 RUv1并联、以使电容快速放电。

这样做的原因应该是什么? 建议任何解决方案。

此外、钽电容器非常敏感、很容易被输出端子上的噪声尖峰烧毁。 那么、是否需要使用钽? 我不能用电解电容器代替它吗?

目前、使用四个47uF 电解电容器和一个22uF 钽电容器并联、以获得210uF 的总电容。

期待您的回复。

谢谢、

此致

Chirayu

   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请转发原理图和 PCB 布局。 通常最好使用陶瓷输出电容。 钽电容器的电压通常较低。 请使用可从产品文件夹下载的 LM5116快速计算器、尤其是因为它有助于补偿组件选择。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2072.LM5116_5F00_updated.TSC

    在这里、我附加了上面的 TINA-TI 仿真文件。 所有组件值都是从该文件中选择的、仅如中所述。 此外、使用的 MOSFET 为德州仪器的 CSD19536KCS、使用的二极管为 BYV27-200快速开关二极管。

    输出电压= 50V

    输入电压= 90 - 100V

    最大负载电流= 10A

    开关频率= 100kHz

    所选参数:   

    参数

    符号

    输入电容器

    Cin

    µF μ F (电解电容器)

    输出电容器

    COUT1

    188 μ F (µF)

    COUT2

    µF μ F (钽电容器)

    电感器

    L

    µH μ A

    计时电阻器

    RT/SYNC

    Ω μ A

    使能电阻器

    MΩ μ A

    斜坡电容器

    Cramp

    5.7nF (陶瓷)

    斜坡电阻器

    RRAMP

    kΩ μ A

    补偿电容器

    CCOMP

    8.16nF (陶瓷)

    补偿电容器

    瑞士法郎

    1nF (陶瓷)

    补偿电阻器

    RCOMP

    kΩ μ A

    软启动电容器

    CSS

    10nF (陶瓷)

    反馈电阻器

    RFB1

    kΩ μ A

    RFB2

    kΩ μ A

    UVLO 分压电阻

    RUV1

    kΩ μ A

    RUV2

    kΩ μ A

    UVLO 滤波电容器

    CFT

    1nF (陶瓷)

    感应电阻器

    Rs

    mΩ μ A

    VCC 旁路电容器

    CVCC

    1 μ F (µF)

    自举电容器

    通道 B

    1 μ F (µF)  

    期待您的回复。

    谢谢

    此致  

    Chirayu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    我观察到的另一件事是、我认为转换器处于断续模式电流限制、因为当我通过自动变压器增大输入电压(从0到95V)时、输出电压在4.5V 到其最大降压电压限制之间重复。 实际上、它从较高的电压下降到较低的电压、即4.5V 的电压值、我观察到转换器在一段时间内进入睡眠模式。

    目前、我使用1nF UVLO 滤波电容、BYV27-200二极管和两个串联的12V、90W 前照灯作为负载、当连接到24V 电池时、它消耗的电流几乎为7A。

    那么、如果这是问题、如何解决呢?
    请尽快建议我的主要项目提交截止日期。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chirayu、

    感谢您提供相关信息。 另请转发已完成的快速入门设计文件以供查看。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    请找到快速入门 Excel 表格以及 随附的 TINA-TI 仿真所需的文件。 所使用的所有参数 通常都是从附加的仿真文件中选择的。  

    此外、今天观察  到、当转换器连接到1千欧电阻负载时、当它达到 UVLO 模式时、转换器开始降压运行。  但是、由于开关操作不当、输出直流电压电平会从特定输入端的基本降压电压波动。 实际上、我没有按预期获得高侧和低侧 MOSFET 的 Vgs 和 Vds 波形。     

    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_quickstart_5F00_EXP50V10Anew.xlse2e.ti.com/.../6765.LM5116_5F00_updated.TSC 正在等待您的回复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chirayu、

    以下是有关组件选择的一些注释:

    1、对于这个应用、所选的 MOSFET 的容性过大。 使用具有更高 Rdson 的器件、从而降低电荷。
    2.请确保 RT 电阻为33.2kOhm、以将开关频率设置为100kHz。
    快速启动文件指示电感器应约为60uH、以获得满负载40%的纹波电流。
    VCC 和 BOOT 电容器应采用陶瓷电容器、并靠近 IC 的相应引脚。
    5.环路交叉频率应为~10%的开关频率(在本例中为10kHz)-请相应地选择补偿组件(请仔细考虑总输出电容及其有效 ESR)。

    此外、我建议在使用两个灯供电之前验证电子或电阻负载的运行情况。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chirayu、

    我认为这里的主要问题是 MOSFET 选择不正确。 请注意、如果在组件选择(尤其是 MOSFET)方面需要进一步指导、可提供 WEBENCH。

    此致、
    Tim