This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 Fusion GUI

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138ACCEVM149, UCD3138A, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690173/ucd3138-ucd3138-fusion-gui

器件型号:UCD3138

大家好,我们将 ucd3138用于 其中一个项目,并使用融合 GUI 监视波形。 我们可以看到 Vout 和 VIN 波形,但出于某种原因,Fusion 未显示输出电流 Iout 的波形(仅显示 OC 故障的红色直线)。 有什么想法吗? 感谢你的紧急反应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我们将 ucd3138用于其中一个项目,并使用 Fusion GUI 监视波形(Vout、Vin、Iout)。 出于某种原因、Fusion 未显示任何 Iout 内容(除非 OC 故障是一条红色直线)。 有什么想法,为什么会发生这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们的 EVM 还是您自己的固件之一?
    是否实现了 IOUT 读取命令?
    您必须在固件中支持此命令并在固件中设置适当的掩码、以便 GUI 知道它可以要求固件进行 IOUT 读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我们在 电路板以及 TI 的评估板上看到了此问题。 评估板为 UCD3138ACCEVM149、我们在其中加载了 LLC 代码。 VIN、Vout 和频率显示的是某些情况、而 Iout 显示的是不同的情况。 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Fusion.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查通过"Configure"选项卡(而非"Monitor"选项卡)中的 READ_OUT 命令读取 Iout 的功能。
    如果您可以正确读取 Iout、这意味着固件和硬件正常。
    请告诉我、如果问题仅在于 GUI 绘制 Iout、我将向 GUI 的设计人员报告。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以在"Configure"选项卡中读取电流、但不能在"Monitor"选项卡中读取电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将让您了解 GUI 的修复进度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想补充一点、即使在"Configure"选项卡中、电流也不会通过更改负载而改变。 更改 PMBus_Read_Iout 函数中的尾数/指数会更改 Iout 的值、但即使更改负载也会保持不变。 有什么想法,为什么会发生这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我可以问您加载的固件是什么?文件.x0的名称是什么。
    我激活"UCD3138A Sunflue"并加载其.x0文件、但 UCD3138ALLCEVM 不起作用。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    "不起作用"是什么意思?
    根本不起作用、或者波形和死区时间不是预期的最佳?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没有 Vout。
    我将 UCD3138A-sunflu.x0加载到 UCD3138ACCEVM149中、然后作为用户指南运行。
    然而、UCD3138ALLCEVM150没有(12V)的输出电压。
    我认为 EVM 很好。
    因此、我想知道我应该加载固件中的.x0文件。
    谢谢!