This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:cEDV 补偿和校正 SoC 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684451/bq34110-issues-with-cedv-compensation-and-correct-soc

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

团队、

我有一位客户遇到了 CEDV 电量监测配置寄存器中的[EDV_CMP]位的问题。  每当它们启用 EDV 补偿时,一旦充电器断开连接并依靠电池供电运行,RSOC%就会立即下降到 EDV2点(7%),然后向下跳至 EDV1 (3%),然后以“正常”速率(即不跳转)下降 至0%。  即使已知电池充满电、也会发生这种情况。  一旦电流开始从电池流出、RSOC 立即下降。  

这可能会导致 CEDV 配置文件错误吗?  或者、他们是否需要配置其他东西、以便 EDV 补偿按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    您是否使用了正确的 CehmID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bdefar、

    感谢您的回复。 我的印象是 bq34110没有任何电池化学 ID 寄存器可供他们设置(至少根据 bqstudio)。  电池采用 LiFePO4化学物质、在 config.txt 文件中选择了该电池并提供放电数据、以便与生成其 CEDV 配置数据的 GPC 工具配合使用。  我附上了以下文件:

    -我们提交用于 GPC 工具分析的排放日志。

    - GPC 工具返回给我们的文件。

    -我们当前的“Golden Image”srec 文件。  (注意:此映像文件中未设置 EDV_CMP)

    e2e.ti.com/.../gdc-bqfiles-for-ti.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BDefar、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    您的帖子已重新分配。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    EDV_CMP 模式要求 CEDV 参数正确。 它还取决于用于计算 CEDV 参数的负载。 他们是否有相应的日志? 如果是、请发送。 如果不是、请以其 DSG 速率的0.7倍和 DSG 速率的1.4倍的负载率运行测试。 例如,如果 DSG 速率为0.5C,则低速率应为0.7*.5=0.35C,高速率应为0.5*1.4=0.7C。 此外、它们是否为电池电平 EDV 或电池组电平 EDV 设置监测计也很重要。 这在设置寄存器中可用。 该工具输出电芯电平 EDV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

      上一个帖子中所附的日志 是 根据 sluub45b 文档- CEDV 数据收集简单指南获取的日志。  每个都包含单次放电在该速率/温度下的数据:

      • 高温= 50C
      • 室温 = 25°C
      • 低温= 0C
      • 高速率= 1600mA
      • 低速率= 800mA

    系统中电池的典型放电速率在设计阶段估算为800mA、最大功耗是1600mA 的两倍。  日志是考虑到这种放电率的。  实际放电速率接近700mA、最大功耗为900-1000mA。  似乎  已高估了最大电流。 这是否有可能导致这种情况? 充电率为1400mA。

     EDV 值已针对单节电池电压进行设置。

     

    请告诉我您是否需要其他任何信息,或者是否应重新唤醒这些日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求他们使用600mA 的低速率和1200mA 的高速率。 CEDV 取决于特性描述期间使用的负载的曲线拟合。 如果这些负载关闭、CEDV 参数也将关闭。 EDV 最好设置为电池组。 它们将需要再次运行 CEDV 特性说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    600mA 和1200mA、只需两个室温日志、或者是否需要 重新进行 全部6次?

     

    我仍然无法在任何位置的设置寄存器中找到"PACK 电平/电芯电平 EDV"设置。   您指的是什么特定位?   您能在 bq34110 TRM 中指出它吗?  为了确保我理解此设置假设的用途,我假设 他们必须将 EDV 阈值从单节电池电压(在我的情况下,EDV2 = 3063mV)更改为电池组电压(即,EDV2 =(3063mV * 8节电池)= 24504mV)?  这是否也适用于电压% DOD 值等设置以及 FC、FD、TD 和 TC 等阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行全部6个模板。 我将在第二篇文章中介绍 TRM、其中包含先前已回答的详细信息。 我将对其进行编辑、以获取答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    我已向客户请求日志、现在正在等待它们。 上述设置是否有牵引力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将需要时间、FW 人员休假。 如果我能找到其他人来回答、我就会收到该问题、否则您将不得不等到星期二。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    希望你能享受漫长的周末 想再次 ping 通、看看您是否有机会与 FW 讨论。 我希望在周三之前获得日志、这是最糟糕的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    谢谢。 是的、我谈到了 FW。 他们认为这是一种不良的 CEDV 模式。 由于高电阻计算、这会导致不良的 RSOC 估算、并会立即降低 RSOC。