请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 尊敬的 TI 专家:
我对 LM5175 IC 有疑问。
我想让 USB Type C PD 模块改变 Vout 值、使其与型号 TPS25740EVM-741相同。
但我的 SMPS 的电源仅为5V-3A、我不知道如果我为 模块 TPS25740EVM-741的 LM5175 IC 的输入电压提供5V 电压。
还可以吗? 我必须更改哪个项目才能满足此要求?
希望得到你的帮助!
非常感谢!