This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:使用 TPS25740EVM-741询问 USB Type C PD 模块中 LM5175 IC 的输入电压

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692951/lm5175-asking-about-vin-of-lm5175-ic-in-usb-type-c-pd-module-using-tps25740evm-741

器件型号:LM5175

尊敬的 TI 专家:

我对 LM5175 IC 有疑问。

我想让 USB Type C PD 模块改变 Vout 值、使其与型号 TPS25740EVM-741相同。

但我的 SMPS 的电源仅为5V-3A、我不知道如果我为  模块 TPS25740EVM-741的 LM5175 IC 的输入电压提供5V 电压

还可以吗? 我必须更改哪个项目才能满足此要求?

希望得到你的帮助!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下 USB Type C PD 参考设计。 5V 输入电压正常、但3A SMPS 不支持 PD 满负载。

    www.ti.com/.../PMP20774
    www.ti.com/.../PMP20042

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Youhao Xi 先生、

    我的客户还想获得 USB Type C 的12V 输出、您是否有任何符合此要求的设计参考?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要更改控制 CTL1-3输出设置的电阻器之一、或添加单独的 CTL 和电阻器以设置12V。 当您接合设置电阻器时、它与 FB 低侧电阻器并联、并相应地选择并联电阻器值。