This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:放电最大电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693030/bq28z610-discharge-max-current

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我不会获得 过流放电或充电值来使 FET 实际关闭。

对于测试:在 BQStudio 中、我将保护页面上的值设置为 OCD 阈值至-400mA、但即使我在电池组端子外将负载电阻器设置为2安培、也不会关断。

我是否需要以某种方式启用 OCD?  有什么想法我会遗漏什么?  随附 GG 导出。

在电池状态寄存器中、INIT 位为1 (显示在左上角的橙色高亮显示中。 数据表显示此处为1表示初始化已"激活"。 初始化完成后、INIT 是否应该变为0、那么它是否没有解决问题?  

切换 FET EN 确实会按预期打开和关闭电池组电压。

此外、电流寄存 器显示正在以正确幅度使用的正电流、但我期望电荷为正、放电至负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gg.csv 文件不允许。 它位于 zipe2e.ti.com/.../BQ28z610_5F00_OCD_5F00_setting.gg.zip 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zach、

    我将您的设置拉入 EVM、修改了 OCD 阈值和延迟、并验证了警报/状态正常、DSG FET 按预期关闭并恢复。 我确实将恢复阈值修改为负值、因此它不需要充电电流即可恢复。

    当您施加2A 负载电流时、监测计是否显示它正在测量2A 电流? 否则、可能需要重新检查电流校准。

    您的设置显示您已在 Settings:Enabled Protections A 下启用 OCD、因此看起来不错。

    INIT 位正常、表示初始化已完成。

    其他一些一般性意见:

    -您使用的是较旧的 FW 版本(v0.17),您可能会考虑升级到产品文件夹中提供的较新版本。

    -您在 Settings:Enabled Protections C 中设置了一些 RSVD 位,我不确定这些位的作用是什么,但建议将它们设置回默认值。

    -您的高级充电算法:电池平衡配置:最小开始平衡 Δ= 0mV、平衡= 0%时的最小 RSOC 似乎不合理、您可以将其设置回默认值或更合理(非零)的值。

    谢谢、

    Terry