This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:电池自放电核算

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683365/bq78pl116-cell-self-discharge-accounting

器件型号:BQ78PL116

对于我们的可充电电池、我们使用 BQ78PL116。 现在、我们在其中一个器件中注册了多个案例、其中一个器件具有交流电源和电池、当连接交流电源线(而不切换到电池运行)长时间存储时、无法检测到电池由于自放电而放电。 电池似乎没有考虑自放电,电池始终报告100%容量。 我们每天执行自动器件加电并读取电池状态、我们的充电器应在电池容量低于80%时打开充电器。 充电永远不会发生、电池最终将完全耗尽。 对我来说、我对另一个 BQ 芯片的体验是不同的–考虑了自放电。 我检查了 BQ78PL116的数据表和 UM,但没有发现任何自放电率参数的引用... 是否真的没有? 它是否可以是 Chemistry 文件的一部分? 请指导我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、
    感谢您关注 bq78PL116。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexey、请向我们发送您的参数集。 我们将为您进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pack_5F00_data.zipHello电池、

    请查看随附的文件。 这足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、
    该监测计使用 OCV 测量值来补偿自放电、不会根据通过时间通过编程降低容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:
    是的、我已经明白了。 但是、根据我的理解、OCV 下降应该会触发 SOC 更新。 如果 SOC 低于80%、我们的充电器应开始充电过程。 但电池电量耗尽而不会降低 SOC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    您可以尝试重置吗? 完成该操作后、等待获取 OCV 并将 DSG 设置为60%。 接下来、查看您的充电器是否触发。 我没有看到任何设置对我来说是错误的。 遗憾的是、最后处理此器件的唯一工程师退出、我们没有完整的文档或功能经验。 我将尽力帮助您了解我发现的内容。