This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:看门狗定时器持续复位

Guru**** 2560340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691553/tps3823-watchdog-timer-is-resetting-continuously

器件型号:TPS3823

遵循设计的电路:

提供的间隔为1秒

RESET 引脚的输出持续保持脉动、例如 使控制器复位  

硬件是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharley、

    我认为您的 RESET 引脚持续脉动的原因是您的 WDI 引脚导致了看门狗复位。 您将 WDI 上拉至 VDD、这是可以的、但您必须在看门狗超时范围内对 WDI 进行脉冲、否则复位引脚将复位。

    您能否提供 VDD、WDI 和/RESET 的示波器捕获?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我没有示波器。
    提供的看门狗间隔为1秒。 tps3823的超时为1.6s。

    谢谢、
    Sharley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharley、

    请注意、看门狗超时可能具有生产容差、并且可能处于0.9...2.5s 范围内。 因此、每1秒馈送看门狗可能会太晚。 减少看门狗间隔并更频繁地切换 GSM_WD 引脚。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 GSM_WD 信号和 WDI 引脚之间有晶体管、如何确定时序? 您能否确认晶体管已完全导通且 WDI 引脚已下拉至 GND? GSM_WD 信号的振幅是多少? 由于/RESET 信号持续复位、WDI 引脚很可能无法正确检测到 GSM_WD 信号。 我想进一步研究电路的这一部分。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我给看门狗馈送了0.2秒至1.4秒。 但是、仍然面临相同的问题。

    Sharley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我移除了连接到 WDI 引脚的晶体管、并将 WDI 引脚直接连接到 GSM_WD 引脚。 GSM _WD 引脚是微控制器的输出引脚。 GSM_WD 引脚上的电压在2.8V 至0v 之间变化。 此间隔保持为1秒 它是通过编程设置的。

    我仍然无法解决此问题。 计时器的复位引脚保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharley、

    查看您的原理图、VDD 为4.2V。 WDI 的“高”电平最小为0.8*VDD。 这意味着 WDI 应大于3.36V、才能被视为"高电平"。 如果增大 WDI 信号的振幅、这是否可以解决该问题?

    Michael