This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:我们要检查 LP3878和 LP38798的最大输出电容值?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692373/lp38798-we-want-to-check-the-max-output-cap-value-of-the-lp3878-and-lp38798

器件型号:LP38798
主题中讨论的其他器件: LP3878

大家好、

我们需要检查 LP3878和 LP38798的最大输出电容值。 请帮您检查下面的电容是否正常?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    LP38798没有最大输出电容限制。 LP3878为输出电容提供了更多的 ESR 方向要求、包括最小1 m Ω ESR。 您是否使用了两个器件型号、每个器件都具有相同的输出电容器集合? 如果不是、您是否正在尝试在应用的两个线性稳压器之间做出决定?

    电压额定值、封装和类型(钽、电解、C0G、 X5R、X7R 等)的电容器?

    FPGA/CPLD 数据表通常建议为电压轨使用大量且种类繁多的电容器值。 如果器件中的某些组未使用、则不需要建议使用的全部电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    为了实现稳定性、LP3878和 LP38798输出上的这些输出电容器应该正常。

    在断电期间、应注意这两个线性稳压器。 如果输入电压下降速度快于输出、则反向电流可以流过线性稳压器。 我建议使用一个从 OUT 到 IN 的二极管、以防止线性稳压器中的反向电流损坏。

    本应用手册介绍了输出电容值和 ESR 如何影响线性稳压器的控制环路:
    www.ti.com/.../slva115.pdf

    LP3878是 PNP 双极设计。
    与其他应用工程师交流后、LP3878稳定区域适用于 ESR < 0.4欧姆的输出电容器。
    要求输出电容> 10uF。 未列出最大输出电容。

    LP38798是一种 MOSFET 设计。
    需要输出电容> 1uF。 未列出最大输出电容。