This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:集成到应用中用于监控

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692351/bq27750evm-837-integrate-into-application-for-monitoring

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ35100

您好 TI 社区

我的 BQ27750EVM 有一个小问题。 实际上、我不想在使用期间使用评估模块来监控电池。
这意味着我的器件提供的不是恒定的直流电流、而是我要充电的电池。
我唯一想监控的是相对充电状态、电池电压、电池容量和充电电流。

我认为我只需要将电池连接到电池端子(1N 和1P),并将电流分流到充电器端子 Charger+和 Charger -)。
如果我这么做、电池管理工作室会向我显示电池正在放电、但没有充电。  

我是否误解了使用评估板的方式有什么问题?

在 EVM 的原理图中、1P 似乎与充电器+端口默认不直接连接。 FET 旁路连接两者的目的是什么?


此致

Anja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anja、

    如果要使用 bq27750监测充电状态、则需要进行化学 ID 选择、数据存储器配置和学习周期。 您是否能够通过 bqStudio 在 ChemID 插件中查找电池?

    您的连接声音正确。 电池-应连接至1N、而 BAT+应处于1P。 bq27750具有内置保护功能、可防止 IC 受到电池过压、过流等因素的影响... 它通过控制连接在高侧走线上的 FET 来实现这一点。 FET 旁路跳线(短接时)允许将 PACK+和 BAT+直接连接。 我不建议将其短接、而是将数据存储器配置为在不需要时不关闭 FET。

    如果您要将充电/负载连接到电池组引脚并看到放电电流、则可以安全地假设您已连接负载并且电池正在真正放电。 此 EVM 没有车载充电器、因此您只应在充电引脚上应用设置为电池最大电压的电源。

    也许我不理解这个问题的全部内容。 请详细说明我的信息是否没有帮助。

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    我最想做的是:
    我们有一个能量收集器件、该器件能够提供恒定的直流电流、并且应该为连接到能量收集板的电池充电。 在同一电路板上、我们还有一个消耗电流的芯片。 我想知道的是监控充电/放电电流/电压以及相对充电状态。 我希望现在更清楚。

    我找不到电池(我的数据库应该是最新的)。 电池是 GMBPower 的 GMB-300910。 是否有其他方法添加 chemId?

    我找不到软件手册、因此我不知道我需要在数据存储器中配置什么、也不确定我是否理解学习周期的概念。 在某种程度上、它包括放电、直到电池电量耗尽并进行充电、但我不明白为什么我需要这样才能监控电池的电流和电压。 它适合什么用途、我需要在数据存储器中配置什么?
    非常感谢!

    此致
    Anja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anja、

    将器件连接起来即可轻松监控电压和电流。 当您说要监控相对充电状态时、需要进行学习和配置。 相对充电状态是一件复杂的事情。 它在很大程度上取决于放电率、温度、年龄等。

    如果您需要一个非常基本的器件作为传递电荷累加器、您可能需要在累积模式下查看 bq35100。 此器件将在激活时根据所看到的电流调整充电计数器。 但是、它不会报告充电状态、您需要在主机系统上自行计算充电状态。 它还将报告电压、电流和温度。

    在您的应用中、您是否希望看到大量放电、或者您是否希望电池在大部分时间充满?

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    因此、我认为我们必须执行学习周期、因为我们要监控相对充电状态。 如果电池不在数据库中、是否有用于执行擦 eraning 周期、存储器配置以及集成电池的手册?
    在我们的应用中、我们可能会在较长的时间内看到大量放电、直到电池几乎为空(如果收集的能量不足以用于芯片的计算能力)。 理想情况下、收集的能量足以满足芯片要求、电池无法放电。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anja
    请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slua777

    这适用于您的器件。
    谢谢
    Onyx