This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我能否使用连接到 bq78350 SMB 引脚的 IIC-bus 接口与其通信?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688082/can-i-use-my-iic-bus-interface-connecting-to-smb-pins-of-bq78350-to-communicate-with-it

器件型号:BQ78350

我的微控制器只有 IIC 总线 接口、有人说 μ I²C 总线和 SMBus 基本兼容。

我能否 使用   连接   到 bq78350 SMB 引脚的 IIC-bus 接口 与其通信 ?

如果不是, 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Feiyue,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    许多 MCU I2C 外设也会实现 SMBus。 bq78350支持的 SMBus 特性之一是时钟扩展。 如果您的 MCU I2C 外设不允许这样做、则该外设将尝试在 bq78350将时钟保持在低电平的同时读取数据。 我希望 MCU 会出现某种错误。
    选择具有支持 SMBus 的外设的 MCU 可能是最有效的解决方案。 I2C 至 SMBus 转换器可能是 MCU。