This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:不能在整个范围内工作

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683646/tps92210-doesn-t-work-in-full-range

器件型号:TPS92210

大家好、我尝试使用降压配置来实现电源(12V@0.5A)。

但问题是: 当我的输入等于220V 时不起作用。 在127V 时工作正常。

DZ3有问题、电压从不会达到5v1、Vref 无法达到2.5V。

原理图为 attachede2e.ti.com/.../Buck-Converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对该部件的关注。 我将对此进行回顾、并返回给您。

    VA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我想知道...
    看起来、控制器不会更改 PWM DT。
    自从我在这里发布文章以来、我一直在尝试更改原理图中的某些器件、但似乎什么都不起作用。