This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24770:最大功率问题

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24770, LM25069, TPS24710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692571/tps24770-maximum-wattage-question

器件型号:TPS24770
主题中讨论的其他器件: LM25069TPS24710

我之前在定制热插拔控制器板中使用过 TPS24770、其限制约为600-700W。  我的客户现在需要具有1600W 限制的热插拔。  我是否仍可以使用此器件、或者是否有更好的选择?

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的支持!
    TPS24770非常适合用于提高功率。 快速跳变和电流限制电平的独立设置提供了灵活性。 其他选项包括 TPS24710或 LM25069。

    分享您的原理图、查看有关输出负载电容的完整详细信息。

    此致、
    Rakesh