请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24770 主题中讨论的其他器件: LM25069、 TPS24710
我之前在定制热插拔控制器板中使用过 TPS24770、其限制约为600-700W。 我的客户现在需要具有1600W 限制的热插拔。 我是否仍可以使用此器件、或者是否有更好的选择?
谢谢、
Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.