This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:在占空比为50%时、300kHz PWM 期间充电耗尽?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689378/tps28225-charged-depleted-during-300khz-pwm-at-50-duty-cycle

器件型号:TPS28225

您好!

我在全桥应用中的电路板上有一个 TPS28225D。 我将使用5%-95%的300kHz PWM 驱动4个 IRFR7446TRPBF MOSFET、负载为0.25-2 Ω。 我目前遇到了一个问题、似乎栅极驱动器正在消耗电荷并在1us 后24V 下降。 反馈降压电阻器和电容器最初为2欧姆和0.1uF。 然后、我将反馈环路更改为0欧姆和0.22uF、希望它会增加额外的电荷以充分驱动栅极。 情况并非如此。 为了确保我的栅极在整个 PWM 周期内完全驱动、我可能会期望什么?

图像1 (300kHz - 50%占空比、 IRFR7446TRPBF (共基1 -简单压降))

图2 (300kHz - 50%占空比、STD25N10F7 (CASE2 -带恢复功能的压降)

图3 (A 侧驱动器原理图)

蓝色-高侧 A @ T56 (A 相)

黄色-高侧 B @ T73 (B 相)

粉色-流入2欧姆的电流

谢谢、

Darnell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darnell、

    欢迎使用 e2e、感谢您提出问题。 很遗憾听到您在 TPS28225上遇到的问题、我是此器件的应用工程师、希望能帮您解决。

    我首先有几个澄清问题:
    绿色波形是什么? 它看起来很吵。
    四个波形的节点是多少? 什么是高侧 A/B? 高侧 A = UGATE 并且高侧 B = LGATE 吗?
    什么是2欧姆粉色电流波形? 这是自举电阻器电流吗?

    如果 BOOT 电压下降-看起来 Cboot (0.1uF)以大约10V/500ns 的速率放电、这相当于2A 峰值放电电流、该电流太高而不会发生泄漏。 当高侧打开时、我们需要了解 BOOT 上的电压是多少、这将有助于在该测试期间查看什么相位和高电压。 如果引导电压在4us 周期的中途耗尽且放电电流为2A、则可能意味着器件可能会吸收相位节点上过多负瞬态或正瞬态产生的不必要电流、这可能会影响引导电压额定值。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色表示 T57处的电压、无接地基准(因此存在噪声)。 粉红色是 T57处的电流。 蓝色和黄色是 全桥 T56 (A 侧)和 B 侧相应节点的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darnell、

    感谢您的回复。

    我看到、ID 喜欢在同一个图上看到 UGATE、BOOT、PHASE 和 P24V 的范围、显示了问题的几个周期。 我们将确定波形是否符合 DS 额定值。

    此问题是否出现、或者是否始终如此?

    您是否采用了相同的设置来驱动 B 侧?

    您使用的是什么 FET?

    您的终端设备或应用是什么? 此问题对您的系统有何影响?

    价格是为您的应用选择 tps28225的原因吗?

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅原始帖子中的详细信息和图片。 我认为这些回答了您的大部分问题。 示波器图来自两个不同的电路板。 包括 FET 详细信息。 不选择 TPS28225的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darnell、

    我是一名应用工程师、与 Jeff 一起工作、他是您之前沟通过的。

    您所示的示波器捕获是蓝色开关节点 A (或相位 A)、黄色开关节点 B (或相位 B)、流入2欧姆的粉色电流(我们假设为 R29)和绿色输出电压 T57。

    为了确定半桥开关节点显示压降的原因、您能否提供一些额外的波形?

    如果 A 和 B 行为相同、则可以集中在一个相位上。 请显示以下波形、示波器探针以接地为基准。 T53 (UGATE)、T56 (相位)、T63 (LGATE)和 BOOT。 与原始图相同的时间刻度和条件应该是可以的。

    我们还需要查看 L3中的电流是连续电流还是 DCM 电流、这将影响 T56上的波形。 您还能获得 与上述比例和条件相同的 T53 (UGATE)、T56 (相位)、T63 (LGATE)和 L3电流的示波器图么?

    我们需要查看自举偏置(BOOT)和高侧驱动(UGATE)相对于相位的关系、因为这些电压以相位为基准。 我们需要确定高侧驱动偏置和输出是否相对于相位下降、以确定高侧 FET 是否具有足够的驱动电压。

    您能告诉我们 R28/C82和 R35/C86缓冲器的值吗? 借助一些更多信息、我们可以帮助您解释应用中波形的原因。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案如下。 谢谢。

    R28/C82和 R35/C86为备用、未填充 NOPOP。

    原始图的蓝色和黄色是原始帖子中描述的两个不同板的 A 相位和 B 相位。

    请求的新捕捉:GRN T53 (UGATE)、蓝色56 (相位)、Yel T63 (LGATE)、粉红色 I_T57 (L3电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darnell、
    为了使示波器图更加清晰、我应该提到在相同的电压标度和接地基准上使用 UGATE 和相位。 您将看到、在导通期间 UGATE 高于相位、在关断期间、UGATE 高于相位。
    我看到的一件事让我很好奇地看到重叠图、即当相位环接地时、UGATE 比接地高~5V、这表示 UGATE 相对于相位高。
    由于 TPS28225具有三态特性、我想知道 PWM 输入信号在做什么。
    您能否提供 UGATE 和相位相同刻度、相同接地基准、PWM 输入和 L3电流的图解?
    第二幅图显示了具有 UGATE 和相位相同刻度和接地基准、PWM 输入和 LGATE 输出的相同条件。
    当 L3电流始终>0时,相位上的振铃看起来不像预期的那样。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的更新图像。 相位遵循预期的 UGATE。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darnell、

    感谢您的更新、高侧和低侧 FET 看起来在整个开关周期中获得了适当的驱动。

    但是、电感器纹波电流不是线对齐的。 是否应该有负载电流通过电感器?

    我们能否看到输入是否正常? 您能否对 PWM、EN/PG 以及相位和 UGATE 进行类似的处理?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darnell、

    是否有此问题的更新?
    如果不是、我将假定它已解决、请随意重新布置以重新圈出螺纹。

    谢谢、