This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:是否可以像使用 LMZ35003那样并行安装这些模块

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692632/lmz34002-is-it-possible-to-parallel-these-modules-up-like-you-can-with-the-lmz35003

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件:LMZ35003

您好!

我注意到有一个有关并联 LMZ35003 电源模块的应用手册。
由于 LMZ34002基本上是 LMZ35003的负版本、我想知道 是否可以 以类似的方式并联 LMZ34002电源模块?

谢谢、此致
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我目前正在与设计人员一起研究这个问题。 我的想法是、是的、您可以这样做、因为 LMZ35003和 LMZ34002都具有相同的内核 IC。 当我听到设计人员的声音时、让我再回到您的身边。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这应该起作用。 但是、我们尚未验证 LMZ34002的并行操作。