This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:未获得正确的电压。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684864/bq27742-g1-not-getting-proper-voltage

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

在我未获得正确的电池百分比之前,但现在我也没有获得正确的电池电压。

我认为电压与测量仪表配置无关,它返回直接测量的电池组电压。 我是对的吗?

即使我已经执行电压校准,实际电池电压(我通过万用表测量) 和报告的电池电压之间的差异仍然更大。

例如,当我进行充电时,它显示大约4100mv,当我关闭充电器时,它显示3526mv ,但实际值为3668mv。

请提出 这方面的问题吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavna、

    您是在 EVM 上进行测试还是在电路板上进行测试? 如果您的电路板、很可能与您的原理图或布局布线有关。 您应该对参考原理图和电路板进行比较、以查看您的错误。 如果您觉得一切都很好、请检查您的 IC。 如果您使用的是有故障的装置、请将其换出。

    谢谢

    Onyx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Onyx、

    我将尝试在我的板上使用 EVM。我在这两个板上都有电压差。

     当我连接充电器时,燃油表显示大约4200mv 至4100mv,可能是它显示了充电器的充电电压。

    电压是否取决于燃油表配置参数??????

    从2天起、我就一直在解决这个问题。

    请查找电路板电量监测计接口的原理图。

    谢谢。

    Bhavna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavna、
    您的接地是否标有差分 lu、因为从您所附的原理图中、您似乎正在短接感测电阻器。 您应该在感应电阻器的任一侧具有不同的接地端。 请参阅 EVM 用户指南。

    否、只要您正确执行了电压校准、电压就不依赖于监测计配置

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oynix:

    很高兴再次见到你。

    我是 Bhavna  的嵌入式硬件工程师、非常不喜欢 Limbachiya。

    这个原理图由我准备

    因此、我的问题 是、我们无法在  IC 上提供差分接地、因为 这个问题可能会出现?

    您能不能建议我在该原理图中进行哪些更改?

    等待宝贵的意见。

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Denish。
    我不知道您所面临的电压测量问题的根本原因是否相同、但我可以保证测量仪表在相同的接地条件下无法正常工作、因为您短路时无法正确测量电流 感应电阻器。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onix:

    感谢您的更新。

    是的、我同意 您的看法、两个差分接地不会影响从电池读取电压

    但是、我对传感电阻器在原理图中短路的可能性感到困惑、因为此连接已按照 EVM 参考完成、所以您能澄清一下这一点。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的接地符号是相同的、并且名称不会不同
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    很好。

    尊敬的、根据以下案例、我有一个查询:

    电量监测计原理图

    情况1.

    根据原理图、当我将 C9和 C10短接时、电量监测计检测到电池的正确电压和充电时间是正确的、但充电继续时百分比不会更新、因为 我绕过 MOSFET、我认为是这样、但在拆下充电器后、我获得了正确的百分比。 那么、我无法理解 为什么会发生这种情况?

    情况2.

    安装 C9和 C10时的第二种情况是、我们没有绕过 MOSFET、然后 电池的充电时间会增加 (大约是案例1的两倍)。电池的百分比不会增加 、移除充电器后的实际百分比不 会更新。因此、我对这里发生的情况感到困惑。

    您能指导我为什么会发生这种情况吗?

    等待提示输入。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denish。
    请将您的系统连接到 bqStudio 并提供日志和 gg 文件、以便我们进一步帮助您了解正在发生的情况。 此外、您能否测量 CHG 和 DSG 引脚栅极上的电压以确保 FET 正确导通。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    感谢您的参与。

    请查找附件.zip 文件、其中包含充电日志文件、放电、日志 文件、gg 文件、 电量监测计原理图、电池数据表和 TI 充电 IC 数据表

    此测试按照以下情况进行:

    (1)根据所附的原理图、我们短接 C9和 C10。

    在中、电池放电显示了正确的电压和百分比。 但是、当我开始充电过程时、电量监测计检测5秒钟的充电电压、然后检测5秒钟的电池电压。 这 也可以显示在收费日志文件中。

    那么、为什么会发生这种情况。 充电器无法持续为电池充电的原因。 对于5秒充电器、检测电池并为 电池充电、而下一个5秒充电器无法检测到电池。  

    因此、请验证 gg 文件(电池参数配置)和日志文件、并提供 有价值的输入。

    谢谢、

    Denish.e2e.ti.com/.../Fuel-Gauge_5F00_Bq27742_2D00_G1.zip

    e2e.ti.com/.../0083.Fuel-Gauge_5F00_Bq27742_2D00_G1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oynix:

    是否有针对文件和 日志的更新?

    我们将等待您的提示响应?

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:
    很抱歉我已不在办公室。 您能否在示波器上捕获充电和放电 FET 的栅极? 我想查看测量仪表是否会随意地将其关闭然后再打开。 其次、您能否尝试使用电源为电池组充电、而不是为电池组充电、以便我们缩小根本原因、以确定充电器是否在这方面发挥作用。
    Thaks
    Onyx