This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:图形布局

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692727/tps53667-pattern-layout

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: TPS53688

我们是否可以将 TPS53667放置在功率电感器和开关模式下的背面层、因为我们要减小电路面积?

我们对噪声有任何考虑、尤其是 PWM、CSP 和反馈线路。 如果可能、请告诉我我们应该关注的布局模式问题。

和数据表中提供了有关"电流感应线路"布局指南的说明。
据此、CSP 线应在 VREF 平面中运行。 为什么需要这样做? 如果 CSP 线不在 VREF 平面中或没有 VREF 平面、您会有什么问题?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我们建议将 TPS53667放置在顶层、并与功率级的开关节点保持大于800mil 的距离、以避免开关噪声耦合。 如果将 TPS53688直接置于功率电感器和开关节点下方、则可能会因抖动大、噪声更大和 Iout 读数不准确等而损坏性能 对于布局、您需要更加注意 PWMx、CSPx 和反馈布线布线布线。 在信号层中走线、并与任何12V 输入过孔、12V 输入过孔和开关节点过孔保持大于60mil 的间隙。 关于 CSPx 布线、由于控制器侧的 VREF 必须连接到每个功率级的 REFIN 引脚、因为 VREF 是功率级电流感应放大器的电流感应基准电压。 为了抑制干扰、CSPx 和 VREF 必须作为从控制器到功率级的差分对路由、或在 VREF 铜平面内嵌入 CSPx (生成 VREF 铜平面)。 如果在控制器和功率级之间很难使用 VREF 铜、则可以在控制器侧附近生成一个小铜平面、并将 CSPx /VREF 路由为控制器与功率级之间的差分对。

    如果您仍不清楚、请直接向我发送电子邮件、我可以向您展示 CSPx 路由示例。 nancy_zhang@ti.com

    谢谢、

    Nancy