This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:在 EVM 原理图上使用二极管 D1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692991/bq28z610evm-532-use-of-diode-d1-on-evm-schematics

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

我在电池组中使用 BQ28Z610时遇到一些问题:我使用两个串联的电池组(两个相同的电池组,每个电池组有一个 BQ28Z610)。 当第一个电池组由于放电而打开时、另一个电池组继续通过应用提供电流、因此我认为电池组中有一个电流电池组、即使 MOS 打开也是如此。

在 EVM 上、二极管 D1与 BQ28Z610的 PACK 引脚串联。 我可以(未找到任何解释。 为什么要添加它? 由于我的设计中没有该二极管、因此可能是我的问题的根源(流过 PACK 引脚的电流)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    不可以、该二极管用于反极性保护。 因此、如果您的充电器以相反方式连接、它将安全地实现 DSG、而不是使 IC 发电。