This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:BQ30Z554 PF/ PTC 启用和禁用方法

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692938/bq30z554-r1-bq30z554-pf-ptc-enable-and-disable-method

器件型号:BQ30Z554-R1

嗨、大家好

在电路 BQ30Z551 PTC 引脚设计10k 接地时、PTC 功能已禁用、但为什么 PF 和 PTC 仍然亮起? 还有其他触发器??

1.在 PTC 期间、电池已测试关断模式。 是否有关联?  请找到作为操作文件的附件

如何启用和禁用 PF/PTC?  是否仅启用了一种硬件方法? 硬件已禁用。 是否可以通过使用软件指令使其发挥作用? 是否有方法使 PF/PTC 在 PF/PTC 被启用时通过命令运行?

感谢您的任何反馈。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    我们没有注意到您在这里提到的 PTC 的任何问题。 通过发送 PF 切换命令在 FW 中禁用 PF。 它与 shutdown 命令无关。