This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171的 Idpm

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692993/bq24171-idpm-of-bq24171

器件型号:BQ24171

我收到了客户关于 BQ24171的问题。
当系统电流继续增加时,输入电流被限制为 Idpm,直到充电电流变为0A。
但此后输入电流增加。
此操作是否正确?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    是的、这是预期行为。 IDPM 将仅限制充电电流。 系统负载电流不应超过适配器可以处理的电流。

    为了能够处理更大的电流、需要使用 NVDC 充电器、当达到输入电流限制并且充电电流达到0A 时、电池可以对其进行补充。

    此致、
    Steven