This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到合适的器件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693020/finding-the-right-part

主题中讨论的其他器件:BQ2060A

我们需要支持4.2V、4A+、4节电池、NTC 和 I2C 的锂离子电池充电器。

我们计划使用来自正常壁式扭曲适配器的12V (65W+)。

您是否有任何部件支持这些要求?

它们是串联的。 我更喜欢充电器将每个电池连接为 bq2060a。