This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE/VEN 功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691138/bq35100-ge-ven-functionality

器件型号:BQ35100

大家好-  

我正在查看用于2节电池应用的 BQ35100。  我将遵循 EVM 原理图和用户指南。  在我看来、切换 VEN 引脚并不需要任何额外的操作。  是这样吗?

我假设切换 VEN 所需的任何逻辑都会随 GE 自动发生。  

谢谢!

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、

    对于要在多节电池配置中使用的监测计、需要设置操作配置中的数据存储器、一个名为[EXTVCELL]的寄存器。 由于这会在每次切换 GE 引脚以唤醒器件时更新长期闪存、因此每次唤醒时都会恢复设置。

    如果我没有回答您的问题、请告诉我

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于完整性考虑、我知道多节电池设置是通过 EXTVCELL 寄存器完成的、我推断该设置还会启用将 GEN 连接到 VEN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、

    GE 引脚指示监测计断电。 在此情况下、不会激活用于移除存储在内部电容器中的剩余电荷的下拉电阻器。 因此、可能存在一些保持电压电平的残余电荷。 在 GE=低电平后触发几次读取或添加一个小的下拉电阻有助于从 VEN 引脚上移除电压。

    我将于明天在工作台上确认、并向您发送一封包含更多详细信息的私人邮件。

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    为了确认当 GE 为低电平时 VEN 引脚保持悬空、需要一个小的下拉电阻器。

    请告诉我您可能有的任何问题

    谢谢、

    Eric Vos