This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:使用 LM76002或 TPS62110的 Fly-Buck

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692949/lm76002-using-fly-buck-of-lm76002-or-tps62110

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件:TPS62110

你(们)好

我能否在以下情况下使用采用 Fly-Buck 拓扑的 TPS62110或 LM7600?

 VIN=12V 或50V
 Vout=±15V
 Iout=300mA/通道
 频率同步


此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要 Vin = 50V、则只有 LM76002可以支持该输入电压。

    -杨