This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:PMIC VR1、2、4、5的输出电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95496QVM, TPS650830, CSD87335Q3D, CSD87384M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692185/tps650830-output-current-for-pmic-vr1-2-4-5

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:CSD95496QVMCSD87335Q3DCSD87384M

您好、Sirs、

下面我可以帮您双击检查 PMIC 的外部 MOSFET VR1、3、4、5的电源规格吗? 是否有任何建议的电源块?

VR5 5V 12A

VR3 3.3V 5A

VR4 1.2V 10A

VR1 1.0V 10A

每个电源轨的 OCP 设置为1.5x

3. CPU 是 Intel Skylake-U/Coffeelake-U。 是否可以提供 PMIC DSN 文件?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    TPS650830具有4个降压控制器(VR1和 VR3/4/5);取决于外部 MOSFET 和良好的 PCB 热设计;当使用足够低的功率损耗和足够高的 ID 电流时、所有控制器都可以支持高达20A 的负载电流;例如 CSD95496QVM 高达20A;CSD87335Q3D 高达15A。
    我们只能在 Altium 中提供 PMIC DSN 文件。
    请告知您和客户是否有更多问题。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    非常感谢您的解释!

    您是否可以向我提供 Altium 原理图?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    有关 Altium 原理图的共享链接、请发送电子邮件至:pyi@ti.com。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确答案:CSD95496QVM 不是电源块。 CSD87384M 是一种负载电流高达20A 的电源块。
    谢谢!
    Phil