This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:bqStudio 中要更新的充电技术和充电参数是什么、用于在学习周期中对电池充电。

Guru**** 2562640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685106/webench-tools-bq34z100-g1-what-are-the-charging-techniques-and-charging-parameters-to-be-update-in-bqstudio-for-the-charging-the-battery-in-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我 正在测试的电池类型 : 铅酸,12v,1.3 Ah 容量。

IAM 能够在 bqStudio 中获得12v 的电压。 要获取 其余参数,我开始执行学习周期。

我将 chem id 更新为0802,设计容量为1300 mah,设计能量为15600

启用它
2.发送复位命令(0x0041)
3.为电池组充电以充电终止。
4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
5.C/7放电至端接电压
6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
7.为电池组充电以充电终止
8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
9. C/7放电至端接电压
10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06。

我是否可以使用任何电流充电。 我的充电器有15V/1.1A。 我能用它给电池充电...  对于学习周期、我应该更新 bqstudio 的值是什么...

注:.请注意,我在电池管理方面的经验最少。  请帮助我完成学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    我看到您提交了多个请求、与我要求您提供 gg 文件的另一个线程相比、这是一个不同的问题吗?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Miguel,请给出上述问题的建议答案,我正在等待答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    目前有10个打开的线程处理此问题、因此信息非常分散。

    为了以更高效的方式帮助您处理电量监测计、本主题将继续提供所有支持: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/688147


    请在上面链接的主题中发帖、以便我们可以寻求解决方案。

    此致、
    Bryan Kahler