This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:如何连接到充电/保护锂离子板?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683598/bq34z100-how-to-connect-to-charging-protect-liion-board

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好,我想用 bq34z100监控一次充电/放电18650。  

我有一个充电/保护板。  我想带这两个人,但在燃烧之前,我想征求你的意见。

我不需要 LED 或警报:只需电量监测计即可与微控制器进行 I2C 通信。 (某些电容器缺失,我知道;)

因为我的充电/保护板有(-)保护,所以在参考影院中它是(+)保护。

是否有人告诉我如何控制这两个?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    您可以将 OUT+连接到 pack +、将 OUT _连接到 pack 减号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答、我像您说的那样尝试这个 schem

    ,但感测电阻处于短切状态。 我必须把它放在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请参阅下图以连接感应电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="bdefar"]请参阅下图以连接感应电阻器[/quot]

    我对你的 schem 做了一些小的改变:  

    它的工作很好!!!!! 谢谢。

    最后一个问题:我使用0.01欧姆的感应电阻器,出厂设置。

    平均电流 (第12页:标准数据命令: AverageCurrent() AI 0x0A/0x0B mA)。   两倍。

    例如:电流表的读数为200mA而 AverageCurrent()的读数为 400mA  ( 电流() I 0x10/0x11 mA  是相同的:两倍大。)

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请校准 bqStudio 中的电池。 应用电流并单击校准电量监测计。

    转至校准插件菜单=>应用充电或放电电流=>放置测量的电流并选中校准电流框=>按校准电量监测计按钮。 测量仪表应未密封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、好的、我看到了您在"bqStudio"中所描述的内容。 目前我没有 USB 电缆<=>i2c。 是否有命令发送到 bq34z100以从微控制器执行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到该堆、但如果您在 DF 中操纵 CC 增益和 Delta、则可以更改电流。

    您测得 的电流为200mA、而 AverageCurrent()表示 为400mA  、因为 CC 增益和 Δ 值为一半。 如果增加 CC 增益和增量的两倍,iAverageCurrent()将报告200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将测试这些参数。

    使用0.01欧姆电阻器是否需要在任何位置声明该值? 还是默认情况下已经存在? 还是自动? 如果我配置错误(默认配置)、它必须有一个与度量值的链接、该链接显示为两倍大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下设置10m Ω 。 您必须在 bqStudio 中进行校准或根据您的感应电阻器配置该值。 如果使用5m Ω、则必须将该值设置为5m Ω、并检查测得的电流是否与报告的平均电流匹配。 您必须同时更改 CC 增益和 Delta。 如果它们配置不正确、则必须有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将重点介绍 CC 增益和 Delta。 希望我不再需要帮助;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonjour Christian、
    如果您需要其他支持、我建议您关闭此帖子并打开一个新帖子。

    此致、
    David