This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:与 USB-PD3.0适配器兼容

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692183/bq25895-compatibility-with-usb-pd3-0-adapter

器件型号:BQ25895

如果具有 bq25895的终端产品由 USB-PD3.0壁式适配器供电、SDP_STAT 的结果是什么? 通常、如果将 bq25895插入移动电话制造商提供的 USB 壁式适配器、什么是 SDP_STAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teck、您好!

    这取决于墙上适配器上的 D+/D-线路的端接方式。 一些制造商在 D+/D-线路上实现了一个独特的电阻分压器、以帮助其系统识别其专有适配器。

    话虽如此、一般而言、USB 壁式适配器会使 D+/D-短路、或如 BC1.2规范中所述、两者之间的电阻为200欧姆。 这意味着 bq25895可能检测到的适配器类型将属于 DCP、HVDCP 或未知适配器(假设其中一个适配器具有唯一的电阻器端接)。 所有这些都会导致 bq25895上的 SDP_STAT 默认为"1"。