This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27545-G1:bq27545-G1温度()单位

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27545-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692974/bq27545-g1-bq27545-g1-temperature-units

器件型号:BQ27545-G1

我们正在与 RRC 电池组中的 bq27545-G1进行通信。 Temperature()命令的结果不会如预期的那样返回。 数据表在表11中显示了此数据的单位为0.1K、但说明段落显示的是 DEG C。调用命令时、此数据是如何存储和读回的。 根据读取的另一个外部热敏电阻、我们预计温度约为25-60°C、但 bq27545-G1的温度仅为27-35°C。

有什么想法吗?

谢谢、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计温度寄存器将25°C 报告为2981、单位为0.1K、即298.1K。 您使用的是什么热敏电阻? 它可能与 bq27545-G1的 NTC 传递函数不匹配。

    将热敏电阻的电阻与温度表与以下两个热敏电阻进行比较:NTCLE413E2103F520L 和103AT-4-70261。 我建议使用 NTCLE413E2103F520L 或类似 NTC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damian、
    这为我们清除了它。 我们没有适当地将数据处理为0.1K。 我们在 bq27545-G1上使用内部传感器。 非常感谢!
    Ethan