This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:有关内部电流感应和斜率补偿的更多详细信息

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692315/tps54061-more-detailed-information-on-internal-current-sense-and-slope-compensation

器件型号:TPS54061

您好!

TPS54061数据表中没有关于内部斜率补偿和电流感测的更多信息。 斜坡补偿斜坡和电流感应电阻器/增益的值是多少?

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha、

    我已将您的问题转交给有关该部分的专家。 他将能够帮助您解决您的问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

      对于 TPS54061,斜坡补偿大约是时钟周期内额定电流的60%= 120mA (峰值 PH 电流)*Fsw。  该器件使用高侧 MOSFET 作为感应电阻器。  计算环路响应时、相关规格为"COMP 至 Iswitch GM" 、TPS54061为 1A (峰值 PH 电流)/V (Comp 电压)。  

    如果这是您要查找的信息、请单击"已解决"。  如果不是、请回复询问更多信息。