This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL900EVM-001:原始原理图和 PCB 要求

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692648/bq77pl900evm-001-original-schematic-and-pcb-requirement

器件型号:BQ77PL900EVM-001
主题中讨论的其他器件:bq77PL900

您好!

我的客户已经评估了此板、并希望使用此器件。

他们要求我们提供 原始原理图和 PCB、这样他们就不需要再这样做了。

无法在我们的网站上找到它。

任何人都能提供它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、
    bq77PL900是一款非常旧的器件、我们建议在 bq77PL900产品页面上使用较新的器件。 为什么您的客户不会考虑将 bq769x0用于我认为是新项目的项目?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件是前一次 FAE 推荐的、我不知道原因。
    但客户已经完成了对该器件的评估。 更改它们并不容易。
    那么、您是否意味着我们无法提供原始原理图和 PCB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    bq77PL900具有与较新器件不同的特性、有些客户更喜欢该功能。
    EVM 用户指南中提供了 EVM 原理图和 PCB 层。 EVM 的数字文件通常尚未发布。 EVM 用于评估、不被视为成品、客户应注意 EVM 免责声明。 较新的 TI 参考设计是一个更具体的用途、并且发布了设计文件、我不知道 bq77PL900的 TI 参考设计。
    当然、EVM 是一个工作电路示例、这对于设计而言可能是一个有用的起点。
    bq77PL900 EVM 设计文件来自此处已过时的 CAD 工具。 作为 TI 员工、您应该可以访问 EVM 文件以帮助您的客户。 我将通过朋友请求或单独联系您。