This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:当 SDIM=L 时、EA 和 COMP 端子之间的开关是否断开?

Guru**** 2480355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684274/tps92641-is-the-switch-between-ea-and-comp-terminal-open-when-sdim-l

器件型号:TPS92641

大家好、

 我们的一位客户正在使用自己的 PCB 评估 TPS92641 、以实现其新产品的光源应用。  它们指的是 PMP8016原理图和布局。 它们 的器件参数几乎与 PMP8016相同。

 PMP8016 (使用 TPS92641且具有20A 高电流的单个 LED 应用)

http://www.ti.com/tool/PMP8016

 此外、它们的输入电压为12V、LED 的输出电流 为20A、LED 颜色为绿色、LED VF 大约为3.2V。 串联的 LED 数量为1。

 它们 正在控制 用于 LED 打开/关闭的 SDIM 输入信号、而不是 UDIM、因为它们需要高速 LED 打开/关闭控制。  

 当 SDIM = L 电平(LED 处于关闭状态)时、他们发现 COMP 端子上的未连接的电压波形为连接的电压波形。

 您能否查看随附的波形、并告诉 我  COMP Votage 波形的原因是什么?

 另外 、您能否回答以下问题?

根据 TPS92641第10页的功能框图、 在 EA 和 COMP 端子之间插入由 PWM_DIM 信号控制的开关。

  SDIM=L 时开关是否断开? 或者开关是否不受 SDIM 信号控制?  开关是否始终打开、而不取决于 SDIM H/L 电平?

2.如果在 SDIM=L 时开关断开(COMP 浮动)、在 COMP-GND 之间插入一个高阻值电阻器(例如1Mohm)是否有效以实现电压调节和更低的电压保持?

3.我们可以从 TI 购买或借用 PMP8016电路板吗?

4. 当 SDIM=L 电平时、您是否有开关节点、COMP 端子、HG、LG 和电感电流的任何电压波形?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您在 SDIM 上使用什么 PWM 频率? 我希望《蒙特利尔议定书》能在这两个国家之间作出一些改变,但不太可能发生这种变化。 不过、2.2nF 是一个相当低的值、可能会被使用、以便随着 IADJ 的变化、电流可以快速转换。 如果您不需要、最好将 COMP 增加到0.1uF、然后查看振荡是否消失。 我不确定此设计最初是如何测试的。 但是要回答您的问题:

    1:仅当使用 UDIM 时才断开 COMP。 SDIM 将保持连接、因为您仍在分流 FET 导通时调节输出/电感器电流。

    2、它保持连接、但我会尝试更高的电容值、正如我在上面所说的那样。

    3.我认为目前没有任何可用的。 但提供了光绘文件、因此制作您自己的光绘文件应该足够容易。

    4.不幸的是,我没有任何波形。 但是、正如数据表中提到的、电感器/输出电流仍然是稳压的。 开关节点将显示最短导通时间脉冲、同时调整关断时间、以便电流仍保持稳定。 这将反映在 HG 和 LG 中。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    非常感谢您的快速回复。

    客户将 COMP-GND 之间的电容器从2.2nF 更改为0.1uF。 因此、COMP 电压被标记为附件 Excel 文件中的1号波形。

    之后、客户将 SDIM 电平从 L 更改为 H。然后 LED 电流上升到 IADJ 设置的大约40A 而不是20A

    端子(VADJ=1.98V)。 当红色 LED 连接到同一电路板时、LED 电流控制为20A。

    您是否知道 LED 电流为什么会变成如此大的电流并且电流在超过40A 后停止?

    您是否认为 VADJ 过高、无法进行20A 驱动?

    客户 PCB 上的 RCS 为7.5m Ω。 如果 LED 电流为20A、则 CS 平均电压约为150mV。 根据我的理解、FSW 比较器会将该 CS 电压与 COMP 电压进行比较。 因此、我认为1号和2号波形中的 COMP 电压过高。 我的理解是否正确? 当 SDIM=H 时、WHai 是典型的 COMP 电压?

    此外、其目标最小 SDIM 脉冲宽度约为100us。 PMP8016是否具有 此功能?

    请给我评论。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya Nakai。     

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1727.COMP_5F00_Waveform042718.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    电流不应取决于 COMP 电容值、该器件应能轻松实现100us 脉冲。 如果没有分流 FET、640可以很好地实现它、但这取决于您是否有上升/下降时间要求、因为它不会那么快。 但是、如果 ADJ 上的电压为2V、则电流感应电压将为200mV、平均电流将设置为接近27A。 根据您的开关频率、您可能会使电感器饱和。 这将导致电流超出控制范围、直到达到电流限制并关断。 对于该 ADJ 电压、您应该具有一个10m Ω 的电流感应电阻器。 如果您需要更高的电流、则可能需要更高的电感器。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    非常感谢您的回复、我很抱歉我迟到了、因为我休假了很长时间。

    客户使用的电感器峰值电流为71A。 此外、它们还检查了 LED 电流(=电感器电流)、但未观察到任何电流饱和(电流快速增加的现象)。

    LED 电流增加速率呈线性。

    我可以再问几个问题吗?

    当 HG=H 电平时、我认为 VIN 和 SW 端子电压之间需要1.28V 才能达到电流限制阈值。 我的理解是否正确?

    2.需要保持多长时间才能达到电流限制? 100ns? 50ns?

    3.电流限制保护是否可能产生任何噪声?

    4.我们是否有任何方法知道器件开关是否被限流保护停止?

    5.作为附加文件中的2号波形,HG 切换会因任何原因而停止。 您是否知道原因是什么?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7853.COMP_5F00_Waveform050718.xlsx

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    1.正确。

    2、最短导通时间应为235ns。 之后、应感应并激活它。

    如果由于布局或其他一些来源而产生的噪声超过235ns、则可能是噪声会触发电流限制。

    4和5。 数据表的"过流保护"部分对此进行了说明。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的回复。
    约5、如果开关停止的原因是任何噪声引起过流、是否有任何对策来避免过流发生? 在 VIN 和 SW 端子之间连接一个陶瓷电容器是否有效?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如果布局良好、则不应出现电流限制的噪声跳变、除非您在正常运行期间尝试在电流限制边缘运行。 从 VIN 到 SW 的电容器可能会由于快速充电/放电而熔断、并可能导致问题。 如果您认为您有布局问题、我可以检查、但通常情况下、如果您在稳态期间未在接近电流限制的情况下运行、您可以进行检查。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    我将检查客户是否希望 TI 检查他们的 PCB 布局。
    但他们希望在不更改当前 PCB 布局的情况下解决过流检测问题、以便尽快构建一些演示模型。
    您认为 VIN 和 SW 之间的缓冲电路连接是否能够有效地降低发生过流检测的噪声?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    缓冲器肯定有助于降低 SW 引脚噪声。 但我会将其从 SW 接地、而不是从 SW 接地、这样您就不会向输入引脚注入噪声。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    您能否查看我们的客户在自己的 PCB 板上观察到的随附波形、并为我的问题提供您的想法?

    谢谢、此致、

    Kazuya Nakai。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3755.TPS92461Waveform051518.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您使用的是 PDIM 和 SDIM、还是仅使用 SDIM? 转换器输出和 LED 之间是否有长引线? 您的电路上是否有任何输出电容?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。
    它们仅使用 SDIM 进行调光、而不使用 UDIM (PDIM?)。 转换器输出与 LED 之间的导线长度约为10cm。 1uH 电感器和电流感应电阻器(= LED 阳极和阴极)之间仅连接一个0.1uF 陶瓷电容器。

    您是否知道 SDIM 变为高电平(=分流 FET 关闭)后、SW 端子的导通时间会延长(高侧 NMOS FET 保持导通时间长于计算得出的开关频率)?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    很难说没有更多信息。 但是、如果 CS 电压过低、该器件会在需要达到正确的调节电平时将高侧开关打开更长时间。 这种情况(甚至可能是限流)可能是由于使用了输出电容器造成的。 对于并联 FET 调光、最好不要这样做。 您是否在没有输出电容器的情况下尝试过它? 由于 I=CDV/dt、输出电容器产生的峰值电流可能会很大、并且会导致问题、即使只有0.1uF 也是如此。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。 我们将在没有输出电容器的情况下检查电路板的运行情况。 但我认为分流 FET 在源极和漏极之间具有电容。 如果电容值较大、FET 是否不能用于分流?

    顺便说一下、在 PMP8016评估中、是否可以使用 SDIM 功能而不会出现任何问题?

    PMP8016
    http://www.ti.com/tool/PMP8016

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的驱动器是否在没有分流 FET 调光的情况下调节电流?
    SDIM 变为高电平之前、Vout 是什么?
    为什么 SDIM 变为高电平时电流为零?

    此致、